请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ25185 主题中讨论的其他器件:BQ25672
工具与软件:
TI 人好
客户想要选择一个带有集成 MOS 管的充电芯片、给单节锂电池(4.3V)(1A)充电。 客户的输入电压在18V 至20V 之间波动、可能在25V 下出现峰值。 我们对充电芯片有更好的建议吗? 最好是集成温度检测的功能。
非常感谢。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.