This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25756:在降压模式下、如果 HS 升压 FET 由需要刷新的自举电路驱动、HS 升压 FET 会一直导通吗?

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25756

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1452902/bq25756-in-buck-mode-how-is-the-hs-boost-fet-always-on-if-the-hs-boost-fet-is-driven-by-a-bootstrap-circuit-which-needs-to-be-refreshed

器件型号:BQ25756

工具与软件:

数据表表表8-1 "开关 MOSFET 运行"指出、当充电器在降压模式下运行时、LS 升压 FET 关断、HS 升压 FET 导通。

第8.2节"功能方框图"显示了  HS 升压 FET (HIDRV2驱动器)由 BTST2引脚供电、该引脚被要求作为自举电路进行连接。

由于外部自举电容器的电流放电后需要刷新自举电路、因此  HS 升压 FET 如何始终导通? BTST2是否以某种方式从降压侧充电至充电器 IC、并且未显示在功能方框图中? 我正在尝试了解 当 BQ25756处于降压模式时、HS 升压 FET 是否在100%的时间真正开启。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Chris、您好!

    这是一个好问题。 IC 具有内部电荷泵、可在100%占空比期间使 HS FET 保持开启状态。

    如果您有任何其他问题、请告诉我。

    此致、
    埃森·加洛韦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ethan、您好!

    感谢您确认有一个内部电荷泵、在本例中 HS FET 保持开启状态。 没有关于此主题的其他问题。