This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25798:如果未使用输入多路复用器、我是否可以将 VACx 重新用作通用16位 ADC 输入?

Guru**** 2578945 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25798, BQ25792

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1453218/bq25798-can-i-repurpose-vacx-as-general-purpose-16b-adc-inputs-if-input-mux-is-unused

器件型号:BQ25798
Thread 中讨论的其他器件: BQ25792

工具与软件:

尊敬的支持团队:
我们的客户不需要 bq25792和 bq25798的输入多路复用器功能。 根据数据表[2a][2b]、ACDRVx 应短接至 GND、VACx 应短接至 VBUS。 但我们看到了 [1]中的描述:

我已经让其他客户将 VAC2 SENSE 连接到任意电压、然后使用 ADC 测量该电压。  

我们是否可以安全地将 VAC1和 VAC2重新用作专有 ADC 输入(当然在绝对最大额定值范围内)、同时使 ACDRVx 短接至 GND 以通过 ACFET-RBFET 检测?

此致。

[1] https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1372039/bq25798-bq25798
[2A] https://www.ti.com/lit/ds/symlink/bq25798.pdf
[2B] https://www.ti.com/lit/ds/symlink/bq25792.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Andy、您好!

    您可以改变两个输入中的其中一个的用途、但不能同时改变这两个输入的用途。  如果需要仅适用于 VAC1的 D+/D-输入电流检测、建议使用 VAC2。   

    此致、

    Jeff