This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54561:分离轨设计中外露焊盘的连接位置。

Guru**** 2524550 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1453028/tps54561-where-to-connect-the-exposed-pad-in-the-split-rail-design

器件型号:TPS54561

工具与软件:

您好!

我们将使用 TPS54561DPRT 设计一个具有分离轨的双电源。
电压为+6V/-6V。
我们认为 IC 的外露焊盘应连接至-6V。 是这样吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的敏夫

    您正确、 IC 的外露焊盘应连接到-6V。

    谢谢你

    此致

    Onkar