This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65988:应用程序问题。

Guru**** 2582405 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65988

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1449072/tps65988-application-issues

器件型号:TPS65988

工具与软件:

大家好、团队成员:

目前正在设计100W PD 工程。
是否具有输入电压为20V 的电压基准电压的电压检测和控制计时成熟案例?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Reed:  

    感谢您联系我们!

    这是 DisplayPort 设计还是 Intel 参考设计? 最终应用是什么?

    此致、  

    Aya Khedr

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、 Aya Khedr、

    对于 集线站设计、我们要使用 TPS65988控制100W PD 应用的直流/直流和功率 MOSFET。

    当 选择集线站的 PDO 5V/9V/15V 时、TPS65988会控制连接到输出的直流/直流;但当 选择集线站的 PDO 时、 TPS65988会控制功率 MOSFET、以将直流 IN (20V 适配器)旁路到输出。

    有什么建议吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jinsin:  

    [报价用户 id="634737" url="~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1449072/tps65988-application-issues/5563279 #5563279"]

    对于 集线站设计、我们要使用 TPS65988控制100W PD 应用的直流/直流和功率 MOSFET。

    [报价]

    在这里、您的理解是正确的。 TPS65988Dx 可以控制适合您的应用的外部直流/直流和功率 MOSFET。  

    • 坞站所需的数据要求(最高数据速度)是什么?  
    • 交替模式要求是什么? (DisplayPort 或 Thunderbolt)

    通常、英特尔参考设计用于扩展坞应用、但更多详细信息将有助于为您的应用选择正确的产品。  

    此致、  

    Aya Khedr  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、 Aya Khedr、

    最高数据要求为 8.1Gbps、我们对 USB-C 使用了双通道 DP1.4和双通道 USB3.2 Gen1;

    采用 DP 交替模式;

    您能否为此特殊要求提供参考设计(除 TPS65988的 FW 之外)?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jinsin:

    需要多少个端口? 端口的电源角色和数据角色分别是什么?  

    我们没有专门用于扩展坞应用的参考设计、但 TPS65988EVM 可以作为示例参考。

    此致、  

    Aya Khedr  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Aya Khedr、

    我们将 在我们的项目中遵循 TPS65988EVM 设计、 Pls 帮助为我们提供固件。 该 固件可能更为必要、因为它将检查20V PDO 情况以执行旁路。

    需要多少个端口? 端口的电源角色和数据角色分别是什么?  [报价]

    上游 USB-C 与笔记本电脑连接、TPS65988将 通过 CC 通道与其通信、插入直流输入时可以是电源角色 SRC、数据角色可以是灌电流。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jinsin:  

    TPS6598x 配置工具 提供了一个 GUI 界面、可配置固件以用于特定终端用途。 此工具的输出是一个用于刷写器件的二进制映像。 还可以参阅 GUI 用户指南 以了解更多信息。

    对于 DisplayPort 应用、请参阅此应用 手册。 

    此致、  

    Aya Khedr  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Aya Khedr、

    得到了,你的信息是非常有用的,我们会更仔细地研究,非常感谢。