This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM51772:VTH+(PG)和 VTH-(PG)的规格

Guru**** 2731945 points

Other Parts Discussed in Thread: LM51772

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1451713/lm51772-specifications-of-vth-pg-and-vth--pg

器件型号:LM51772

工具与软件:

尊敬的埃米尔和马当斯:

LM51772的数据表介绍了 VTH+(PG)和 VTH-(PG)、但未列出这些规格。

使用外部反馈电阻器时、我认为内部基准为1V、您能否向我们提供多少伏特 VTH+/-(PG)?

此致、

Masashi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Masashi:

    感谢您使用 e2e 论坛。
    我们的 LM51772器件专家现已离开办公室。
    我们将输入您的问题、并在1-2天内与您联系。

    非常感谢您的耐心。
    此致、
    Niklas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Masashi:

    遗憾的是、数据表中使用的名称不能便于查找参数  

    请使用此密码:

    欠压正向阈值  

    欠压负向阈值

    此致、

     Stefan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Stefan、您好!

    感谢您的回答。

    我已经忘记它了。

    此致、

    Masashi