请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS7B81-Q1 工具与软件:
您好!
使用的器件型号为 TPS7B8150QDRVRQ1。 它采用 WSON 封装
根据数据表、外壳顶部的热阻(85.8)高于结至环境的热阻(72.8)。 通常、Rthja 将高于 Rthjc。 如何理解这些值?
请参考。

谢谢!
Sri Viswa
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具与软件:
您好!
使用的器件型号为 TPS7B8150QDRVRQ1。 它采用 WSON 封装
根据数据表、外壳顶部的热阻(85.8)高于结至环境的热阻(72.8)。 通常、Rthja 将高于 Rthjc。 如何理解这些值?
请参考。

谢谢!
Sri Viswa
尊敬的 Sri Viswa:
有几个变量会显著改变 RθJC (top)值、例如封装/塑封的热属性、甚至芯片与封装顶部的接近程度(芯片可能更厚/更薄、芯片放置在特定引线框内的高度会导致芯片靠近或远离封装顶部)。
一般而言、RθJC (顶部)可能是一个很难应用于大多数设计的热指标、因为很少有人使用顶部散热器、并且 RθJC (顶部)假设所有热量都通过封装顶部传递。 在实际应用中、热量通常通过封装底部/引脚传输到充当主散热器的 PCB。 因此、如果您 要尝试 通过测量封装顶部的温度来估算结温、最好使用 Θ ψJT 热指标、该指标考虑了通过所有可能路径传输的热量。
希望这对您有所帮助。