This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPSM828303:VCB 封装可支持3A 电流(1.8V 和3.3V 的温度为85C)

Guru**** 2511415 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1452609/tpsm828303-vcb-package-can-support-3a-with-85c-for-1-8v-and-3-3v

器件型号:TPSM828303

工具与软件:

尊敬的 TI 专家:

数据表显示了 RDS 封装的 SOA 曲线、我想知道 VCB 封装的 SOA 是怎样的。

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Juin、

    感谢您使用 E2E。

    VCB 封装器件仍处于预发布/预量产状态、相应的文档正在编制中。 我将查看 SOA 的时间表、并在本周结束前告知您。

    此致、

    Andreas。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    juin、

    VCB 封装的 SOA 图预计将于2025年1月底推出。

    此致、

    Andreas。