This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25170J: BQ25170JDSGR :如何检查输出过充和过载情况?

Guru**** 2540720 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1453662/bq25170j-bq25170jdsgr-how-to-check-for-output-overcharge-and-overload-condition

器件型号:BQ25170J

工具与软件:

我一直在执行一些基本的 EVT 测试、但无法找到检查输出过压和过载情况的方法。 当提供外部电压电源时、IC 不接受任何电流(用于输出过压)。 使用电流或电阻负载(针对输出过载情况)时的情况类似。 有人可以帮助我如何设置测试设置来执行这些测试吗?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    对于输出过压测试、电池仿真器(例如 Keithley 2400)。  可将输出电压调整为高于过压阈值。  

    对于输出过载情况、可以在运行期间使用电池仿真器短接 ISET 电阻器、并可以监控输出电流。  它将在大约1A 峰值时关断。 请参阅图8-11。