This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ27426:电量监测计启用和状态更新

Guru**** 2513185 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ27Z561, BQ27426

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1451092/bq27426-gauge-enable-and-status-update

器件型号:BQ27426
Thread 中讨论的其他器件:BQ27Z561

工具与软件:

嗨、团队:  

1.在 BQ27Z561或最新器件中、客户需要设置 Gauge_Enable 来启动电量监测算法。  

Bu 我在 BQ27426中没有看到这一点、此插槽是否需要执行此操作?

2.在 TRM 中、状态00表示 QMax 和 Ra 更新中存在限制。 11表示无限制(在黄金学习后)。

很奇怪! 我认为在黄金学习期间不应有任何限制(默认值应为11)。 学习后、应该有 limit (00)。  

这个拼写错误吗?   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kailun、

    该电量监测计不需要 Gauge_enable、始终处于启用状态。

    我认为应该忽略这一措辞。 应该解释为00表示学习周期尚未完成、11表示学习周期已完成。

    此致、

    Adrian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢!

    那么、当黄金学习完成时、状态将更新为11? 客户需要将其修改为00、以使 bq.fs 文件正确吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kailun、

    否、对于 bq.fs 文件、它们应将更新后的状态保持为11。

    此致、

    Adrian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    但为什么 TRM 说"在运行过程中应保持清除状态?"

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kailun、

    我不能说为什么 TRM 这么说,因为这是写在几年前。 新指导是将这些位保留为11。

    此致、

    Adrian