This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS552872:内部 LDO 电源选择

Guru**** 2502205 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1454623/tps552872-internal-ldo-power-selectio

器件型号:TPS552872

工具与软件:

您好!

我的应用是:

4.5V-20V 输入电压。

5V 输出电压(1A 输出电流)

如何选择内部 LDO 电源轨?

Im 问信标它不清楚当 VIN=VIN=5V 时正确选择了什么 VOUT。

根据表7-1、我需要选择 VOUT 作为外部电源、正确吗?

我没有任何外部供应选项。

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yoav:

    感谢您的咨询。

    当输入电压和输出电压均小于5.9V 时、VCC 电源将从最大值(输入电压和输出电压)中进行选择。

    通过将 EXTVCC 与 VCC 引脚或悬空、器件将选择 内部 LDO 电源。 VCC 无需外部电源。

    BRS、

    布莱斯