Thread 中讨论的其他器件:LM5143
工具与软件:
团队成员、您好!
我 目前正在处理一个涉及降压转换器仿真的个人项目、因此选择了 LM5143控制器。 但是、我注意到、没有可用于该器件的未加密仿真模型。
我从类似的查询中了解到、获取未加密模型通常需要签订保密协议、但我没有签订保密协议、因为这仅适用于个人项目。 如果可能、如果您能提出任何替代解决方案或提供指导、我将不胜感激。 具体而言,如果有 LTSpice 兼容的模型,将会非常有帮助。
谢谢你
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具与软件:
团队成员、您好!
我 目前正在处理一个涉及降压转换器仿真的个人项目、因此选择了 LM5143控制器。 但是、我注意到、没有可用于该器件的未加密仿真模型。
我从类似的查询中了解到、获取未加密模型通常需要签订保密协议、但我没有签订保密协议、因为这仅适用于个人项目。 如果可能、如果您能提出任何替代解决方案或提供指导、我将不胜感激。 具体而言,如果有 LTSpice 兼容的模型,将会非常有帮助。
谢谢你
您好、Venkatesh
我们不对 LTspice 提供支持。 我建议您查看 PSPICE-FOR-TI 仿真工具| TI.com 以模拟 TI 提供的 SPICE 模型。 我将在内部检查未加密的 SPICE 模型是否可用于该器件。
谢谢你
此致
Onkar
尊敬的 Onkar:
我尝试了在 PSPICE 中进行仿真、但仿真时间过长。 即使 TSTOP 设置为1ms、也需要数天才能产生结果。 有趣的是、初始250 µs 运行很快、但仿真之后显著减慢。 我是否可以调整特定的解算器设置以加快处理速度?
随附了用于仿真的原理图的压缩版本以及用于仿真配置文件设置 e2e.ti.com/.../LM5143_5F00_EVM.zip 的图像参考