This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65987D:为什么我们不在 PD 协议中配置12V 电压

Guru**** 2524550 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS25751, TPS65987D, TPS65987DDK, TPS65987DDKEVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1443630/tps65987d-why-we-don-t-have-12v-voltage-configure-in-pd-protocol

器件型号:TPS65987D
主题中讨论的其他器件:TPS65987TPS25751、、、、

工具与软件:

TI 人好

您能帮我确认一下 为什么我们在 PD 协议中没有12V 电压配置吗? 我们只能看到5V、9V、15V 和20V。

非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这些是 PD 规范中定义的标准电压。 有关源功率规则的详细信息、请参阅 PD 规格的第10.2节。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Praneet Kumar

    好的、谢谢你、我找到了它。

    但在我们的 EVM 上、我看到我们可以获得12V 输出。 为什么我们可以在此处使用12V?

    另一个问题是、我们是否有寄存器被描述? 客户希望使用寄存器来控制电池充电器芯片。

    我们是否介绍了一些 PPS 功能? 我们只找到了 我们对 PPS 的支持声明。

    非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tony:  

    TPS65987不支持 PPS。 您的设计是否需要 DisplayPort 支持? 如果没有、我建议查看 TPS25751。  

    TPS25751为部分 TI 电池充电器集成了 I2C 控制、还支持 PPS。  

    此致、  

    Aya Khedr  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TI 人好

    您可以帮助我检查 TPS65987D 是否再次支持 PPS 吗? 因为当我们使用 GUI 时、它可以每50mV 步长改变电压。

    GUI 支持 PPS。 请帮我弄清楚原因。

    对于 TPS65987DDH 和 TPS65987DDK、有什么不同?

    我只看到了 TPS65987DDKEVM、这款 EVM 是否适用于所有 TPS65987D 芯片?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tony:  

    可变电源和可编程电源(PPS)是  USB PD 规范定义的独立电源类型(如下所示):

    TPS65987DDK 是 TPS65987DDH 的后续器件、推荐用于实现 DisplayPort 的新设计。  

    此致、  

    Aya Khedr

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    我们是否有 GUI 指南? 客户想了解我们的 GUI 可以实现的所有功能。

    客户目前无法找到某些寄存器,以及如何读取此寄存器 I2C。

    非常感谢。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tony:  

    有关寄存器说明、请参阅 TPS65987DDH 技术参考手册。  

    请参阅以下 文档 、该文档介绍了 TPS659xx 应用程序自定义工具的功能。

    如果您有其他问题/疑虑、请随时打开新话题。  

    此致、  

    Aya Khedr