This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25756:电池充电电压

Guru**** 2813875 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1456099/bq25756-battery-charge-voltage

器件型号:BQ25756

工具与软件:

你好

当最大电池充电电压设置为时、假设通过 IC 的 FB 引脚为54.6V、电池包为13s 配置(来自电池包的每节电池4.2V = 54.6V)。  

那么蓄电池是否可以充电至高于此54.6V 的电压? 或者这不可能发生吗? (假设 FB 电压设置为100%精确)  

Im 提出这个问题、因为我的 BMS 具有4.25V 的电池 OV 保护、并且我不想每个周期将电池充电至4.25V、而不是建议的电池电压为4.2V。

但是当电池充电器在达到54.6V (4.2V/节)时关闭充电周期时、问题就不存在、因为我可以说只有在 发生重大异常、电池充电器出现故障或其他情况时、BMS 正在关闭充电周期。 但这将是一次 例外、因此我可以接受它、因为它只发生在极少情况下。

谢谢  

Silvan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Silvan:

    转换器恒压(CV)不允许充电至高于 FB 引脚寄存器/电阻设置的值。

    此致、

    Jeff