请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LM61495-Q1 工具与软件:
高性能降压转换器专家-
您可以帮助解答我的客户关于 LM61495-Q1的以下问题吗?
请提供以下信息:Vin=16V、Vout=3.3V、Iout=4.3A Fsw=400kHz、Lout=2.2uH。
- 高侧和低侧开关的上升时间
- 高侧和低侧开关的下降时间
- 击穿风险
- 内部开关的栅源电压。
- 内部开关的体二极管电压。
谢谢!
Reed