请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ40Z50 工具与软件:
您好!
我正在准备将我的 PCB 设计提交给 UL 进行认证、并且需要识别 BOM 中所有相关的备份组件。
因此、BQ40Z50RSMR-R2是否可以直接替代 BQ40Z50RSMR-R1 IC?
或者是否存在阻碍实现上述目标的重大差异(PCB 封装、端子等)?
您还可以告诉我 BQ40Z50RSMR-R1和 BQ40Z50RSMR-R2 处于生命周期的哪个阶段吗?
此致、
Joe DeWitt