This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76952:VC0和 VSS 之间的保护

Guru**** 2410110 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1456154/bq76952-protection-between-vc0-and-vss

器件型号:BQ76952

工具与软件:

您好、先生/女士:

我查看了此设计参考(10节至16节串联电池包参考设计)、如下图所示、在 VC0和 VSS 之间添加了肖特基二极管和齐纳二极管。 我想问、使用两个反向肖特基二极管是否也可以实现钳位电压效应。 您能帮助评估这种设计方法是否可行吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Toad、您好!

    D10反向的肖特基二极管‘将电压钳制到二极管本身的正向压降、但我们不建议这样做。

     如果 D9的泄漏量足够大、则可能会影响电芯1的精度。 另一个问题是电芯平衡。 在电芯平衡期间、VC0被拉至高于肖特基的正向电压并对其进行偏置、因此也会影响电芯平衡本身。  图1-18. VC0引脚等效图 (位于 引脚等效图中) 可能有助于显示其工作原理。  

    此致、
    Alexis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alexis:

     肖特基二极管的反向泄漏 电流会影响电芯1的精度。 我不太明白、你能更清楚地解释一下吗、谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Toad、您好!

    我对我之前的答复造成的混乱深表歉意。 我已经对其进行了编辑、以更正一些内容。

    D10的反向泄漏电流会怎样 不会 影响电芯1精度。  

    我认为、为 D10反向添加肖特基二极管的最大问题是在电池平衡期间。 在电芯平衡期间、VC0被拉至高于 D10二极管的正向电压、这可能会正向偏置 D10、进而影响电芯平衡过程。

    此致、
    Alexis