请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LM5036 工具与软件:
您好!
基于 LM5036的隔离式直流/直流转换器所需的变压器设计表。
转换器规格:
输入: 18至100V
输出电容损耗: 13.8V/36A
请帮助我获取变压器设计计算器。
谢谢...
此致、
M. Senthilkumar
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
请使用以下代码进行 LM5036设计。
由于与其他半桥变压器设计相同、因此没有专用变压器设计表、也无需。