This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25730:电源路径是强制路径吗?

Guru**** 2551110 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS25730, BQ25798

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1458057/tps25730-is-power-path-mandatory

器件型号:TPS25730
主题中讨论的其他器件: BQ25798

工具与软件:

您好、我们的 PM 要求我们开发 兼容 USB-C 转 USB-C PD 电缆和 USB-A 转 USB-C 快速充电电缆的电池充电器...(两者均支持 12V 1.5A)

我们使用 与快速充电兼容的充电 IC BQ25798、我对 TPS25730进行了一些测试、以便为 PD 启用它  

我已将 CC1和 CC2线连接到 TPS25730、并将 D+和 D-连接到  BQ25798。  它能够工作、但仅当  TPS25730的外部电源路径 始终开启(短接)时。   USB-A 转 USB-C 和 USB-C  转 USB-C 电缆(标准)均可用于 12V 1.5A 充电。

以这种方式运行是否安全?  TPS25730的数据表未提及此类运行模式

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tomasz:  

    TPS25730不支持 QC 方案(不具有从 QC 源检测 D+/D-枚举的能力)。 如果您短接 TPS25730的外部电源路径、这将取消 OVP 和 RCP 保护、保护的详细信息如下所示:  

    支持采用 USB-A 转 USB-C 的 QC 不是 TPS25730支持的标准、外部电源路径短接可能允许12V 通过、但我们的最终测试尚未完成  

    谢谢。此致、

    Raymond Lin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我已 将 QC D+/D-线路连接到  BQ25798、并将 PD CC1和 CC2连接到 TPS25730。 但使其符合两项标准的唯一方法是缩短电源路径。 应用是具有集成充电器的电池组:我们使用 BQ25798中的分立式 OVP 和 RCP

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tomasz:  

    如果 BQ25798和 OVP/RCP 正确处理 QC 枚举、那么理论上应该可行。  我们只想再次强调、TPS25730不支持 QC、并且我们未测试此实现。  

    另请注意、在电源路径短接的情况下、始终有一条从 USB Type-C 连接器 VBUS 引脚直接到系统中的直接路径(BQ25798)。 如果进行了不符合标准的连接(即连接时为12V)、则连接器与 BQ25798之间没有任何元件可防止发生这种情况。 此设计可能还需要考虑其他角落/特殊情况。  

    如果您有任何其他问题或疑虑、请告诉我们!  

    谢谢。此致、

    Raymond Lin