This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5088:异常波形

Guru**** 2540720 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1457725/lm5088-abnormal-waveform

器件型号:LM5088

工具与软件:

您好!
最近、在测试 LM5088MH-2芯片时发现 SW 引脚波形最低、无法接地、并且有周期性的尖峰。 波形如下:蓝色 SW 引脚接地波形、黄色外部 MOS 晶体管驱动波形。 请帮助分析可能的原因。
谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Chu  

    转换器似乎在 CCM 和 DCM 之间的边界条件下工作。  

    在 DCM 下、电感器电流与功率 MOSFET/功率二极管的寄生电容谐振、这会在 SW 节点处产生电压摆幅。  

    请监控电感器电流和 SW 节点电压。  

    - EL  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Eric:

    谢谢。 我会检查一下。

    其他问题:VCC 使用 外部电源、如果 它影响斜坡环路的计算?  

    对于我使用的 MOSFET、需要10~12V 驱动电压。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Chu  

    是的、请使用等式15相应地增加 R389值。

     

    - EL