This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28740:保护功能可能在启动时停止振荡

Guru**** 2508975 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28740

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1457862/ucc28740-protection-function-may-stop-oscillation-at-startup

器件型号:UCC28740

工具与软件:

你(们)好 Anthony Vaughan

在使用 UCC28740的电路中、在极少数情况下、由于保护功能、振荡可能会在电源启动时停止并重新启动。

我需要知道是否有办法防止这种现象。

如需更多信息、请参阅 pdf details.e2e.ti.com/.../TI_5F00_E2E_5F00_Q4_5F00_ENG_5F00_250106.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    UCC28740使用初级故障检测、可通过辅助接线或电流检测噪声来故障触发。  这是初级故障检测的一个常见问题。

    以下链接将为您提供一份应用手册、其中介绍了主要故障检测及其相关问题。  文中讨论了这些问题以及如何通过 RC 缓冲器解决这些问题。  本应用手册中的信息应能够帮助您解决设计中出现的问题。

    https://www.ti.com/lit/pdf/sluaac5

    感谢您关注德州仪器(TI)产品。  如果您有相关问题、请点击右上角的"提出相关问题"按钮。 新创建的问题将自动链接到此问题。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的答复。

    我已经审阅了你提出的文件的第10段。

    除了调节 CS 电容值、有没有任何可能的解决方案?

    另外、对于这种现象(在较低的环境温度下更频繁发生)、是否有任何可能的解释?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我仍然无法想象过流保护由除开关时间(SLUAAC5的第10段)之外的噪声触发。

    振荡不太可能在这样的时间停止。  此外、启动环境还不错(除直流/直流转换器运行之外没有电路)。

    数据表中10.1.5 CS 的解释比该说明更有意义。

    '可以在 CS 到 GND 上放置一个小型滤波电容器、使用短迹线、以滤除可能存在的任何振铃
    以轻负载条件驱动具有大栅极电容的 MOSFET 时。"

    原因如下

    启动后2秒内负载非常轻。

    这种现象仅在启动后立即发生、在 启动后的几秒钟内不会再次出现。

    问:  过流保护是否可能通过数据表10.1.5中所述的振铃激活?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    更可能是辅助绕组跳闸了 OVP、从而导致了您的问题。

    CS 噪声问题实际上是由 EMI 引起的。  但是、如果是这种情况、最佳选择是在 CS 引脚上添加滤波电容。

    要弄清为何要关闭设计、您需要使用振荡器评估 VDD、VAUX、CS 和 Vout。  当 Vout 下降到稳压范围之外时、最后三个开关波形会闪烁。  这将帮助您确定故障是什么以及如何解决它。  Appliaction 注释将为您提供有关在确定 问题后如何解决问题的说明。

    https://www.ti.com/lit/pdf/sluaac5

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的答复。

    我们实际上在振荡停止时观察到了每个波形(某种保护功能操作)。

    就在振荡停止之前、如果没有 CS 电容器、则振荡不稳定。

    从波形来看、它显然没有检测到 OCP。

    但是、我甚至不认为 OVP 起作用。

    此外、当使用探头观察到 VS 时、可以确定不会发生振荡停止。

    将激活哪种保护功能来停止振荡?

    请参阅 pdf 以了解更多详细信息。

    e2e.ti.com/.../TI_5F00_E2E_5F00_Q5_5F00_ENG_5F00_250110.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    当疑难解答时、我总是建议 VDD、VAUX、CS 和带有振荡放大器的 Vout。

    如果您直接探测 VS 引脚、则要向 VS 引脚添加10 pF 电容。  如果有振铃、这有助于将其滤除。

    VS 引脚上的噪声可能触发 OVP、如果 VS 引脚由于噪声而围绕接地振铃、它也会导致器件关断。  应用手册 sluaac5中介绍了这些问题、其中包括低于接地的辅助绕组噪声振铃和触发 OVP。  如 sluaac5中所述、可以使用 RC 缓冲器去除此信号。

    您的报告显示辅助绕组振铃低于接地值。  这很可能是您问题的组成部分。  您需要抑制该噪音以消除问题。

    我阅读了您的报告、似乎 CS 引脚上也没有引起问题的元件。  在报告中添加了筛选功能以消除这种干扰。  它可能同时具有 CS 噪声和辅助绕组噪声、从而使您的设计不稳定。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的答复。

    认为 UVLO 可能出现误报的说法是否正确? (__LW_AT__SLUAAC5的第8部分 (图8-1 "低于接地的 VAUX 振铃可能会导致 UVLO")

    如果是、那么说 SLUAAC5第9节中的措施是有效的吗?

    现在的问题是防止 FET 导通时出现振铃。 将 CR 缓冲器与输出二极管(CR16)并联是否有效?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

     

    应用手册 SLUAAC 中的建议应有助于解决您的问题。

     

    如果在 FET 开启时有 FET 振铃、RC 缓冲器也会有所帮助。

     

    感谢您关注德州仪器(TI)产品。  如果您有相关问题、请点击右上角的"提出相关问题"按钮。 新创建的问题将自动链接到此问题。

    此致、