This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM66100:系统关闭时向 VIN 提供反向电流

Guru**** 2529560 points
Other Parts Discussed in Thread: LM66100

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1458228/lm66100-reverse-current-to-vin-when-the-system-is-off

器件型号:LM66100

工具与软件:

大家好、

我遇到同样的问题。 当系统启动时、5VDC 将缓慢为超级电容器 C108充电。 当我关闭系统电源时、超级电容器会反向流回5VDC、这种情况不会发生。 由于系统已断电、因此无法再控制 CE。 在系统断电时、有哪种方法可防止反向电流流向5VDC。

注意:5VDC 驱动为 uC 供电的3.3V LDO、因此5VDC 在断电后就会浮动。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lian:

    如果输入将保持悬空、/CE 可能无法按预期工作。 您能否考虑使用 LM74700或由超级电容器供电以控制 CE?

    此致、

    Shiven Dhir

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shiven:

    并稍微详细地解释我要寻找什么。 基本上、超级电容器是备用电源、可以在断电时使用。 当5VDC 开启时、负载(200欧姆电阻器)将由其供电、并且超级电容器将缓慢充电。 5VDC 消失后、超级电容器将为负载供电。 顶部电路是功能电路、底部电路是我想法的实现方式。

    正如我在本主题开头所述、当断电(5VDC 消失)时、超级电容器将为负载供电、同时也会流回5VDC、并依靠5VDC 为电路的其余部分供电。 如您所知、一旦断电、5VDC 便会出现悬空(在我的设计中、弱下拉至地[~50k])。

    LM66100是市场上最简单、最便宜的解决方案。  由于几个原因、LM74700无法正常工作、

    1.芯片在低于3.2V 时停止工作、我们的负载预计在1.8V 之前停止工作

    2.电路会更加复杂、成本也会更高。

    由于 LM66100成本低且简单、我仍然喜欢它。 如果您可以建议更好的方法、那将非常有帮助。

    谢谢。

    Lian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lian:

    我知道 LM66100易于实现、LM74700无法使用。 但对于浮动输入、这可能很难实现、我们需要在输入上建立牢固的接地才能使其正常工作。

    此致、

    Shiven Dhir.