工具与软件:
您好、TI 团队:
我之所以键入此消息、是因为我们的客户在使用 BQ40Z50-R2 (R2.08)时遇到了一些奇怪的电池问题。
我们用旧版 BQ20Z95提供相同的电池、不会遇到同样的问题。
我将尽可能全面:
该器件可与一节或两节电池一起使用、如果使用1节或2节电池、该器件将进行管理、但这绝不会成为问题。
该问题很可能仅在连接1个电池时发生、但使用2个电池时可能会发生(意味着2个电池存在相同的问题)。
出现此问题时、有2种情况:
-场景1:设备连接到交流电源并运行。 拔下交流电源时、器件将关断=>电池没有为器件供电
-场景2:设备未连接到交流电源。 我们按"ON"按钮启动器件、但未出现任何提示。 => 设备没有通电。 此场景的发生频率似乎最高。
该问题是可预见的、但看起来非常随机。
电池未处于关断模式、因为我们可以从 P+和 P-获得电压、我们可以使用 BQ Studio 读取数据、并且我们有一个按钮可以点亮 LED 以直接检查电池上的 SOC、它们会亮起。
当从2个电池(我有日志,可以提供它们)查阅数据(寿命)时,最常见的问题,我们只看到了大量 ASCD 事件(一个超过10K,另一个超过500),这将是奇怪的。 因此、我们从 TI 网站中深入研究了数据、发现较新的 BQ40Z50-R2 FW (2.11)能够纠正 ASCD 等一些不需要的事件。
今天、我们在客户端刷写了2节电池2.11、并且这是非常早期的阶段、仍然会出现该问题、但似乎较少发生这种情况。 但这仍然是非常早期的阶段、我们只做了几次测试、我们将继续做更多的工作。 让您知道。
事实上、某些电池上的问题可能比其他电池上更多、并且如此随机、这让我们有点想知道问题可能来自哪里。 这就是为什么我输入这条消息,希望你能看到一些 我们不能看到的东西。
提前感谢。
此致、
João μ A