This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ77915:BQ77915在100%之前停止为电池充电(可能触发过压保护)

Guru**** 2535150 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ77915, BQ24105

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1446530/bq77915-bq77915-stops-charging-batteries-before-100-possible-ov-protection-triggered

器件型号:BQ77915
Thread 中讨论的其他器件: BQ24105

工具与软件:

大家好!

我使用的是 BQ77915 对于电池管理和 A BQ24105 3节电池组的充电器。

我面临的问题是、在电池达到100%之前充电过程会停止。

以下是观察结果:

  1. CHG 引脚 将 BQ77915变为低电平(0V)、和 DSG 引脚 电压为11V。
  2. 电压会相应地降低 T1 (禁用 CHG 引脚控制)、系统运行正常、电池包按预期充电。
  3. 我怀疑是 一节电芯上的过压(OV)事件 、这会导致 BQ77915过早停止充电过程。

是否有人有类似问题的经验或故障排除建议?

这是否与平衡电流相关、是否需要重新校准 OV 阈值或使用 CTRC 引脚来覆盖充电停止行为?

感谢您提供任何建议!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Majid:

    如果电池不平衡、这可能会发生。 我预计这可能是正在发生的事情。 另一种可能发生的情况是、在充电过程中电池两端可能会出现压降。

    对过电压进行放电时、应开始平衡、最终平衡后、所有电池都应能够充满电。

    此致、

    Luis Hernandez Salomon

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Luis:

    感谢您的回答!

    我发现了一些异常:当 BQ77915 停止充电(通过在一个电芯上检测 OV)、 CHG MOSFET 电阻器关断、导致电池组负极通过传导 MOSFET 内部二极管 . 这会创建一个 二极管两端的压降为0.63V .

    此外、我还意识到、当 CHG 引脚 为低电平(CHG MOSFET 关断)、电池会"卡住"、充电基本冻结、在完全充电方面没有进一步进展。 这种行为对于我的解决方案而言会有问题。

    这样就可以了 绕过 CHG 控制功能 保留 CHG MOSFET 永久打开 (使用 CTRC 引脚 或其他方法)? 如果我要这样做、我将完全依赖 BQ24105提供保护 过压和过流保护。

    这种方法是否可行? 我是否应考虑任何风险或缺点?

    此致、

    Majid

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Majid:

    如果 BQ77915 停止充电(通过在一个电芯上检测 OV)、 CHG MOSFET 电阻器关断、导致电池组负极通过传导 MOSFET 内部二极管 . 这会创建一个 二极管两端的压降为0.63V .

    这听起来很正常。 通常、这里允许放电电流流经 MOSFET 的体二极管。 BQ77915实际上有一个比较器可检查是否有电流流动、如果检测到有电流、它将重新开启 CHG、以便电流不会流过体二极管。

    我意识到、当 CHG 引脚 为低电平(CHG MOSFET 关断)、电池会"卡住"、充电基本冻结、在完全充电方面没有进一步进展。 [报价]

    正确、因为此时不允许充电。

    是否有可能 绕过 CHG 控制功能 保留 CHG MOSFET 永久打开 (使用 CTRC 引脚 或其他方法)? 如果我要这样做、我将完全依赖 BQ24105提供保护 过压和过流保护[/报价]

    您可以使 CHG 引脚保持未填充/悬空状态。 如果需要、您仍可以使用 DSG 进行 OCD/SCD 保护。 这应该可以。

    这种方法是否可行? 是否有我应该考虑的任何风险或缺点?
    [/quote]

    我认为、如果您不需要我们器件提供 OV/OCC 保护、这是可以的!

    此致、

    Luis Hernandez Salomon

    [/quote][/quote]
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Luis:

    再次感谢您的观看。

    我绕过 CHG 功能执行了一些测试、我注意到我的3节串联电池组中的一个电池达到了 4.55V 安全参数。 我认为这对锂离子电池来说是危险的。

    我对平衡功能有一些疑问:

    1. 如何验证平衡是否正常工作? 在我的设置中平衡似乎未处于活动状态(CBI 为低电平)。
    2. 必须满足哪些条件才能开始平衡?
    3. 如何确保平衡功能正常且有效地防止单节电池出现过压?

    此致、

    Majid

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Majid:

    我们已收到您的请求、并将尽快予以答复。  

    我们的普通支持团队是 OOO、将于10月12日返回、以帮助您进行任何调查。  

    感谢您的耐心和理解。

    此致!  

    -路易斯·托雷斯(PME

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Majid:

     数据表的第9.3.4节"电池平衡"介绍了平衡的工作原理。 此外、以下视频也进行了说明:

    https://www.youtube.com/watch?v=wewL0oJRBNM

    当电芯过压时、应平衡电芯、直至达到安全水平。 请记住、根据电池容量和平衡电流的不同、所有电池完全平衡之前可能需要多次充电/放电周期。

    此致、

    Luis Hernandez Salomon

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Majid:

    我希望你做得好。

    对于这个问题、我想建议您有不同的 BQ77915系列 IC 用于不同的过压切断和欠压切断、请确保您已为您的电池化学选择合适的系列。  

    第二个原因可能是其中一个电池单元可能已经走了。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我也看到同样的问题。 我想我 应该 在这里添加一个简短的注释、而不是打开一个重复的 TT。

    我进行了4S 设置、当电压已经很高(例如16V)时、我会启动 BQ77195充电  通道 禁用引脚和  DSG 引脚电压达到~11.5V。 可以通过实现  通道 引脚关断且充电器仍为的体二极管提供电流  通道 FET 被偏置并添加到电池组电压、使其超过16.8V。 这个较高的电池组电压会导致充电器 终止充电周期、因为它认为电池组已充满电。 一旦充电器停止、电池组电压会立即降回、因为体二极管不再偏置。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好3fti、

    如果发生 OV、CHG FET 将关断、并且在任何时候都无法充电。 这种情况下、您应该无法进行充电。

    该部件具有一个比较器、用于检查是否有电流流动。 如果 CHG 关断、且检测到放电电流、则将重新开启。 同样、如果 DSG 关断、当检测到充电电流时、它将重新开启。

    现在、我实际上建议打开一个新主题、以便我们可以更好地跟踪该问题!

    此致、

    Luis Hernandez Salomon