This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7B81:TPS7B84-Q1 SPICE 模型:VOUT 与温度之间的关系

Guru**** 2527240 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS7B84-Q1, TPS7B81

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1460427/tps7b81-tps7b84-q1-spice-model-vout-vs-temperature

器件型号:TPS7B81
Thread 中讨论的其他器件:TPS7B84-Q1

工具与软件:

你(们)好

我尝试使用您在相关网页中提供的模型对 TPS7B84-Q1进行仿真。
我使用了 OrCAD PSPICE A/D 版本22.1。

模型在25°C 下工作正常。

当我尝试使用不同的温度设置来模拟以下非常简单的电路时、输出电压开始与理想值(5V)不同

的说明
T= 25°C 输出电压--> Vout=5V
T<Vout 25°C --> Vout >5V (例如、6.3V @-20°C)
t>Vout 25°C --> Vout <5V (例如、4.6V @40°C)

请注意、我使用了标准电阻器和电容器模型(TC1=TC2=0)
我还尝试在没有任何结果的情况下、将两个基准电阻器均除以系数10。

我从 tps7b84-Q1.lib 文件中的注释看到:
*型号使用说明:
*
(....)
* 2. 未对静态电流、噪声特性和温度影响建模

所有模型内部电阻器的 TC = 0、0

因此、不应对温度效应建模。
但在非常简单的仿真中、我看到对温度有很强的不利影响。

导致此问题的原因是什么?
该模型是否实际适用于 T<>T? 25°C

此致

A.L.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alex、

    我看了模型、不知道为什么会有任何温度变化、因为我也找不到任何应随温度设置变化的东西。 如果模型中的注释指出温度不是经过测试而不仅仅是建模、则模型中的注释将更加准确、因为我们通常不会在温度范围内测试模型、因为没有对温度建模。 仅供参考、我们正在努力改进模型架构、最终我们希望拥有一切、包括温度、建模、但这是一个需要时间的大型项目。  

    此致、

    Nick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nick

    问题可能出在默认情况下的 PSpice 计算公式中、例如二极管公式。

    我已尝试在 d_D1子电路上添加仿真所在的线路+TNOM= temperature。
    这意味着二极管参数是在 tnom 条件下指定的、因此二极管确实在仿真温度下具有与在27°C 下相同的性能。

    这样、我得到的输出电压大约为理想值(5V)、仅有微小的差异。
    然后、我保留了上述线路、以便有一个或多或少与仿真温度无关的模型、
    这不是我的最终目标(这也会使该模型与温度相关)、但其用途是将 TPS7B81模型保持在更复杂的仿真中、该仿真与温度相关。

    然后、我建议您在 PSpice 中查找通过 befault 计算的隐藏参数和公式、这些参数和公式会在不同于默认温度的温度下改变电路的行为。

    此致

    Alex

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alex、

    明白了、感谢您的深入理解。  

    此致、

    Nick