This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25185:BQ25185 Vin 检查

Guru**** 2509045 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25185

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1460831/bq25185-bq25185-vin-check

器件型号:BQ25185

工具与软件:

你(们)好

1. BQ25185是否接受12V 直流输入进行充电?

系统电压(SYS)是否可以固定为5V 输出?

3.当充电断开时、系统电压是否会保持5V 输出?

Frank

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    弗兰克、您好!

    1.是、BQ25185输入电压工作范围为3V - 18V。 但是、12V 输入 电压下的热耗散应被视为充电和负载电流的限制因素。 例如、使用12V 输入和4V 电池时、每个100mA 电流的充电器将消耗0.8W 的功率。

    2.不可以、当存在有效输入源时、系统电压(VSYS)调节为4.5V。

    3.不,当输入源被移除时, VSYS 将只是电池电压。 有关 SYS 调节的更多详细信息、请参阅数据表的第8.3.5节。

    如果您有任何其他问题、敬请告知。

    此致、

    ALEC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。


    在第7.5节"电气特性(续)"中、说明当电池电压低于3.6V 时、VSYS = 3.8V。 我不太明白这一点。
    是否意味着只要电池电压大于3.6V、VSYS 就会输出4.5V?

    Frank

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    弗兰克、您好!

    当连接输入源并将 ILIM/VSET 引脚配置为高于4.3V 的 VBATREG 时、系统电压(VSYS)在电池跟踪模式下进行稳压。

    在电池跟踪模式下:

    • 如果 VBAT 小于3.6V、VSYS 将调节至3.8V。
    • 如果 VBAT 大于3.6V、则 VSYS 调节为 VBAT + 225mV。

    此致、

    ALEC