Thread 中讨论的其他器件:BQSTUDIO、BQ25792 、
工具与软件:
尊敬的 TI:
我的 BQ78Z100芯片在进入睡眠模式时遇到了一些问题。 当系统通过电源供电(通过 BQ25792芯片)并且连接 BQ78Z100 (在电池组顶部)时、电池消耗变为0。 处于此状态时、我可以命令电量监测计进入 SLEEP 模式。 BQStudio 缺乏沟通,这一点显而易见,最终显示出 zzz 在芯片标识旁边。
此外、一旦电源被移除、只要电流保持在低电平(大约625mA、通过手持 DMM 确认)、监测计就会保持睡眠模式。 将我的睡眠电流设置为1000mA 且唤醒比较器为[0、0]、我可以通过让系统消耗更多电流来唤醒电量监测计。 将其设置为1500mA 和[1、1]会导致无法唤醒、因为系统电流消耗远离唤醒设置。
我的问题是、当系统由电池供电并且电量监测计处于唤醒状态时、我预计通过将系统电流降低到低于睡眠电流阈值、电量监测计应该会进入睡眠状态、但电量监测计会处于睡眠状态。 您可以回复和添加我、以便我可以共享 BQ78Z100数据闪存以供查看是否设置为实现此功能?