This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS6287B30:内部基准电压的值和内部基准电压的最小/最大变化百分比

Guru**** 2387830 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS6287B30
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1460225/tps6287b30-value-of-the-internal-reference-voltage-and-min-max-variance-percentage-of-the-internal-reference-voltage

器件型号:TPS6287B30

工具与软件:

嗨、团队:

我可以知道内部基准电压的值和内部基准电压的最小/最大变化百分比吗?

此致、

山本俊介

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yamamoto-San:

    Vref 是输出电压、该电压通过 I2C 进行设置。  它具有+/- 0.8%的精度。

    谢谢!

    Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Chris-San、

    谢谢你这么多的答复。 内部基准电压的值为0.8V。 是这样吗?

    此致、

    山本俊介

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yamamoto-San:

    Vref 是输出电压。  可以通过 I2C 将其从0.4V 更改为1.675V。

    客户尝试使用此信息做什么?

    谢谢!

    Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Chris、您好!

    感谢您的答复。 TPS6287B30的数据表指出输出电压范围的最小值为0.4V。 不过、如果考虑到输出电压精度为+/-0.8%、则最小输出电压变为0.4032V。 这意味着此器件无法输出0.4V。 我的客户认为输出电压范围存在错误、这正是我的客户所说的。 你怎么看?

    此致、

    山本俊介

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yamamoto-San:

    感谢您解释您的担忧。

    输出电压设定点可低至0.4V。  设定点的容差为+/- 0.8%。  是的、输出电压可以在0.4V 以上0.8%、但这对于任何设备都是相同的、您将输出电压设置为某个值、然后您对该值有一个容差。

    它们需要多大的输出电压?

    Chris