This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM51772EVM-HP:电流限制的 I2C 控制

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: USB2ANY

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1462267/lm51772evm-hp-i2c-control-of-current-limit

器件型号:LM51772EVM-HP
主题中讨论的其他器件:USB2ANY

工具与软件:

我目前研究了 LM51772EVM、想应用于我们的设计产品。

该板可以正常地连接到 I2C、并在 GUI 界面上使用 USB2ANY 更改设置、

但是、这不受电流限制的影响、我将 I_LIM 阈值设置为5mV、这应该会将电流上限设置为500mA、

ISNSR - ISNSN 更大、5mV 等于0.013mv ... 当我尝试将输出短路时、CC_OPERATION 的状态输出已"未达到"

如何使 I2C 电流限制正常工作(I_SET)、将 JP10设置为断开(未连接)

此致、

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Lee、您好!

    电流限制有两个选项:

    - ISET :通过 ILIM 上的感应电阻器和电阻器设置限制

    - IDAC:由感测电阻和 I2C I_LIM 阈值设置的限制。

    如果您想通过 I2C 设置电流限制、则需要使用 IDAC 配置。 除了正确的配置外、还需要在 ILIM 引脚上放置一个电容器-因此应移除 JP10。

    在寄存器接口中、确保 IMON 限制器已启用并且 I_SET 和 Neg。 CL 限制已禁用。

    此致、

     Stefan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Stefan:
    谢谢、我发现我还需要移除 JP9的任何连接以使其正确、当前值在我的系统中有一点变化、但它可以正常工作