This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28950:同步整流为 H-Brdge

Guru**** 2553260 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28950, UCC28951

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1462410/ucc28950-synchronous-rectification-as-h-brdige

器件型号:UCC28950
Thread 中讨论的其他器件: UCC28951

工具与软件:

您好!

我想知道是否可以 使用芯片产生的 E 和 F PWM 信号将同步整流器连接为 H 桥配置。 我马上就想不起来了、因为 E 和 F 时序信号在开关周期内重叠、会导致击穿故障。 这种想法是正确的吗? 是否还有其他方法可以利用控制器生成的 PWM 信号来完成此操作?

我发现这篇文章、想知道使用 UCC28950是可行的、还是只有数字控制器解决方案才能实现?

https://www.ti.com/lit/an/slyt835/slyt835.pdf?ts = 1736954809624&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.google.com%252F

此致、

-Noah

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

     

    我们已收到您的请求、并且正在审核中。

     

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您可以将 UCC28950与 SR H 桥输出搭配使用。  OUT E 和 OUT F 并非专门为该应用而设计。  它们实际上都是高持久的续流。

    我找到了此链接、其中介绍了如何使用 UCC28951以及数字逻辑和外部半桥驱动器获得 SR H 桥控制。

    请注意、UCC28950是与 UCC28951之间的引脚对引脚兼容的器件。  此链接中提出的建议也应适用于 UCC28950。

    https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1418014/ucc28951-ucc28951-psfb-with-full-bridge-sr

     

    感谢您关注德州仪器(TI)产品。  如果您有相关问题、请点击右上角的"提出相关问题"按钮。 新创建的问题将自动链接到此问题。

    此致、