This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM317:充电应用

Guru**** 2532820 points
Other Parts Discussed in Thread: LM317

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1458371/lm317-charge-application

器件型号:LM317

工具与软件:

您好、先生、

我们看到 LM317系列具有充电应用电路、我们想知道是否适用于纽扣电池_ML2032电池?

或者可以为我们建议充电解决方案、谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    有关更多适用于充电应用的电路、请参阅数据表的第9.3.7节和9.3.10节。 是的、LM317系列可用于您提到的电池。

    此致

    Ishaan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shetye:

    感谢您的帮助并回复我们。 关于电池充电应用、请使用 LM317x 系列、如下所示

    客户计划的 LM317电路是否正确?

    e2e.ti.com/.../1263.BATTERY-charger.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您在初始线程中链接了错误的器件。 我想客户对 LM317-L 系列(LM317LCPK)很感兴趣。

    我的理解是、其目的是在中提供 LDO 3.1V 电压。 您如何获得相同的输出电压? 在给定配置中、OUT 将为1.25V (器件的基准电压)。 标记为3V1_BAT 的节点将为1.25 - 0.32 = 0.93V。 假设电池最初已完全放电、给定的电路会以0.93V/CMOS = 750Ω 为其充电1.24 mA。 这将一直持续到电池端子电压达到0.93V。

    请确认此操作与设计意图相符。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Shetye:

    您的意思是电池无法充满电、而且此设计的充电电压 CV 目前只能达到0.93v? 对吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、没错