请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ25176J 工具与软件:
电池达到 Vrechg 多长时间后是否会终止充电?
我要以700mA 最大充电电流使用此充电器 IC。 负载 (微控制器)在350mA 处唤醒1秒、然后在250uA 下深度休眠5秒。 Item 电流为最大值(即70mA)的10%。 因此我担心、如果深度睡眠时间不够长、350mA 的短暂尖峰会阻止充电终止。 但是、如果它是毫秒、那么我很好。