This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25750:在从 BAT 切换到 VIN 或从 VIN 切换到 BAT 时复位电源

Guru**** 2782445 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ25750

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1463344/bq25750-power-reset-when-switching-over-bat-to-vin-or-vin-to-bat

器件型号:BQ25750

工具与软件:

您好、TI:

我们在设计中使用了 BQ25750器件。 我们的评估板面临一个问题:在将电池电压切换到适配器电压时、评估板在满载时复位、或反之。 另一个观察结果是、在轻负载时 不会发生该问题。 您能否建议写入哪种电阻器来帮助解决此问题?

设计详细信息

电池电压_12V
适配器电压_12V

电流要求_7A


谢谢、此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您耐心等待。 此刻我已经被工作所淹没了。 下周我再回答您的问题。

    与此同时、您是否查看了 BQ25750电源路径切换的常见问题解答

    此致、
    埃森·加洛韦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vishal、

    再次感谢您耐心倾听。

    电源路径具有8A 的切换保护限制。 这意味着、如果在 VSYS 的电源从 VAC 变为 VBAT 时、流经 BATFET 的电流超过8A、BATFET 将关断并重试。

    我建议将 BATFET 直接从 VSYS 连接到 VBAT、并绕过电池电流检测电阻。 绕过电池电流检测电阻将禁用8A 保护限制。 确保 FET 的 SOA 足够高、能够在开关期间处理负载。

    如果您对此有任何问题、请告诉我。

    此致、
    埃森·加洛韦