This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP3470A:LP3470A438 PSpice 模型的数据表和仿真差异

Guru**** 2731945 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1463750/lp3470a-datasheet-and-simulation-discrepancy-for-the-lp3470a438-pspice-model

器件型号:LP3470A

工具与软件:

您好!

我正在对 LP3470A438的 PSpice 模型进行 电池低电压检测电路的测试。 我注意到     V_(IT+) V_(IT-) 阈值电压的数据表和仿真之间存在差异。 根据 数据表、V_(IT+)= V_(IT-)+ V_(hys)、其中 V_(hys)= 200mV。 因此、 LP3470A438的 V_(IT+)应为4.58V、 V_(IT-)应为4.38V。 然而、 在 LTspice 仿真中、我观察到 V_(IT+)为4.38V、而 V_(IT-)为4.18V。 这是预期的结果吗、或者 我的仿真设置中是否可能存在错误。

谢谢你


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jonathan、您好!

    在 PSPICE 上运行仿真该阈值似乎正确。

    您能仔细检查一下 vhyst 和 vrth param 是否正确吗?

    Jesse