This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5085-Q1:降压应用、VIN 低于 VOUT、但输入电压大于 UVLO 情况

Guru**** 2510095 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5085, LM5175

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1465687/lm5085-q1-buck-application-vin-less-than-the-vout-but-input-voltage-is-bigger-than-the-uvlo-situation

器件型号:LM5085-Q1
主题中讨论的其他器件:LM5085LM5175

工具与软件:

我想使用中的 LM5085来生成7.5V、5A。

但 VIN 是4.5V -36V、因此我有一个问题、当 VIN 小于 VOUT 时、VIN 可能是4.5V 至7.5V。

LM5085正常工作?μ A、这将影响输出电流?μ A

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael  

    当 VIN 小于7.5V 时、LM5085无法调节输出。  

    请考虑 LM5175/76。 当输入电压在4.5V 至36V 范围内变化时、LM5175器件可将输出调节为7.5V。  https://www.ti.com/lit/ds/symlink/lm5175.pdf 
    如果您对 LM5175/76器件有任何疑问、请添加新帖子。  

    - EL