This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ77216:BQ7721611问题

Guru**** 2502205 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1465794/bq77216-bq7721611-question

器件型号:BQ77216

工具与软件:

您好!

我正在使用 BQ7721611组件。

COUT 和 DOUT 的电压范围是多少?

谢谢你

Maor M.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Maor:

    这大约为6V 至~7V。

    如果电源电压足够低、则可以使用减~1V 后的值。

    此致、

    Luis Hernandez Salomon