This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPSM5601R5:TPSM5601R5:它是 POL 型直流转换器模块吗?

Guru**** 2502205 points
Other Parts Discussed in Thread: TPSM5601R5

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1465210/tpsm5601r5-tpsm5601r5-is-it-a-pol-type-dc-converter-module

器件型号:TPSM5601R5

工具与软件:

我正在设计一个适配器板、并 计划 在我的设计中使用 TPSM5601R5RDAR 电源模块。 我对电源模块的主要要求是、它应该是 POL(负载点)类型。 我查看过不同的供应商并发现了此器件、其中提到这是一款 POL 型转换器。 但 TI 的数据表或产品说明中未提及这一点。

所以我只是想确认它是否是 POL 吗?

请尽快告诉我。 我需要尽快完成。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是的、 可以在负载点使用 TPSM5601R5。

    此致、

    Niranjan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、先生、

    感谢您的答复。

    为了进一步确认、我想提问

    这是将其用作 POL 模块的正确方法。 或者是否有其他方法可以使用它?

    如果我错了、请纠正我。。。

    我要连接电路的快照、我将使用该快照作为您的参考。

    谢谢

    在这里、VIN_PWR = 28V

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    这个原理图看起来是正确的。 您可以继续使用它。

    此致、

    Niranjan