工具与软件:
您好!
我们尝试将 BQ27Z746用于我们的系统应用。 在当前设置中、我们在电池组侧使用 BQ27Z746来为整个系统负载供电。 我们的应用将具有内置电池、因此绝不能最终处于不可恢复的情况下、这一点至关重要。 因此、我们想知道是否可以将 BQ27Z746用作系统看门狗。 也就是说、如果系统主 MCU 出现问题并且电量监测计未接收到来自 MCU 的任何事务、则应通过断开并连接 FET 来触发系统负载下电上电。
我们已经研究了基于时间的关断功能、但这不是我们可以使用的、因为一旦我们进入关断状态、我们就无法退出、因为需要将 ENAB 引脚切换至低电平(我们将其始终下拉)、此外我们仅让主系统负载 MCU 与 BQ27Z746通信/控制、并且在它处于关断模式时、我们无法将其下拉。
基本上、我们需要有关如何实现这种类型功能的帮助、我们还寻找了基于计时器的看门狗、但从外观上来看、BQ27Z746不支持这种看门狗。 我们希望获得有关如何实现以下行为的任何指导、或者对于也支持上述行为(看门狗角色)的其他电量监测计的一些建议。
谢谢!
Giorgio