This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ27Z558:关于擦除周期的问题

Guru**** 2502205 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ27Z558

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1466231/bq27z558-question-about-lerning-cycle

器件型号:BQ27Z558

工具与软件:

尊敬的 TI 专家:

我的客户考虑将 BQ27Z558用于下一个项目、他们没有什么问题。

1.客户希望在0度环境温度下学习周期、因为实际环境是0度左右。

在本例中、我应该像使用低温室一样以0度继续进行学习周期?

2.可否将室温黄金映像和0度黄金映像放在同一 IC 中?

3.如果问题2中的答案是否定的、那么 TI 是否有任何 IC 可以在一个 IC 中放入不同的黄金映像?

此致、

蔡斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Chase:  

    1.无论系统的"环境温度"是多少、学习周期都应始终在室温下进行。 我们有一个称为 GPCRB 的工具、用于帮助调整低温应用的参数、因此如果您在低温下表现不佳、可以使用此工具。  

    2.只能使用一个黄金映像、在室温下使用。  

    3.不  

    此致、  

    Jonny。