This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5122-Q1:LM5122最短导通时间与电流限制间的关系

Guru**** 2502205 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5122

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1466434/lm5122-q1-lm5122-minimum-on-time-vs-current-limiting

器件型号:LM5122-Q1
主题中讨论的其他器件:LM5122

工具与软件:

您好!

我们要将 LM5122用作 SEPIC 控制器。 我们有一个可以运行的模拟、但我们想使用电流逐周期保护作为短路保护。

由于我们现在使用它、保护工作正常、但具有以下限制:最短导通时间似乎优先于电流限制功能、您能否确认? 是否可以缩短最短导通时间或使电流限制优先于最短导通时间?

感谢您的回答、祝您愉快。

Baudouin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Baudouin:

    感谢您使用 e2e 论坛。
    您在了解逐周期保护时了解的是当前的情况。
    器件的最短导通时间始终具有优先级、不能被过流保护覆盖。 这意味着在短路情况下、器件仍会尝试以最短导通时间进行开关。

    但是、还有一个称为断续过载保护的附加功能。
    此功能实际上会在连续多次触发逐周期保护后的一段时间内使器件导通。
    数据表中对其进行了说明:

    如果您对此功能还有其他问题、敬请告知。
    此致、
    Niklas