This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM61460:SW 波形负电压解释

Guru**** 2513185 points
Other Parts Discussed in Thread: LM61460

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1459372/lm61460-sw-waveform-negative-voltage-expliantion

器件型号:LM61460

工具与软件:

大家好、团队成员:

当客户测试 LM61460时、他们会在 SW 点发现此类波形、您能否向我们说明为什么要使用第二个负电压平台、以及负电压对于 LM61460是否合适?

负电压约为-1V、0.3nS

谢谢!

Yishan Chen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    负偏移表示 LS FET 的体二极管在此期间导通  

    HS 和 LS FET 的瞬时 Hi-Z 状态;它是正常运行。

    不过、请提供您的 PCB 布局原理图和图像以便我们可以处理

    请查看您的设计的更多详细信息、以确保您拥有稳健的设计。

    此外、请提供您的输入和输出参数。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    我将由于不活动而关闭此帖子。

    谢谢