This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5148:从输出到输入的能量流

Guru**** 2731945 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5148

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1466322/lm5148-energy-flow-from-output-to-input

器件型号:LM5148

您好!

我计划将产生24V 电压的直流/直流转换器(LM5148)和产生24V 电压的交流/直流转换器的输出进行连接、从而实现冗余电源设计。

当直流/直流转换器停止时(直流/直流输入电压为0V)、交流/直流转换器产生24V 电压、不仅向直流/直流输出施加24V 电压、还通过高侧 FET 的体二极管向直流/直流输入施加24V 电压。

LM5148电路是否可以? 如果有任何问题、我会考虑添加一个类似理想二极管电路的器件、以防止交流/直流输出影响直流/直流稳压器。

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的用户:

    我建议在 Vin 轨上放置一个二极管(如果输入电流较低)或一个 FET、以防止输入侧出现反向电压。  

    谢谢!

    此致、

    Taru

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    显示"推荐"而非"必需"的原因是、通常最好不要创建反向电压条件、而不仅仅是对于 LM5148?
    我不认为即使在反向电压条件下也会超过 LM5148的额定值、但不会插入二极管或 FET、会对 LM5148造成应力或损坏?
    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    如果不放置二极管来阻止反向电流、则可能会导致功率级中产生梯形电流应力、因此防止这种情况发生是个好主意。  我会对您放置一个二极管进行强烈的反编码。  您可以通过测量不同时序和测量反向电感器电流来测试没有二极管的电路。  此外、在反向电流流动时检查 VIN 处的电压、以确保不违反 VIN abs max 和 V switch abs max 电压。  希望这对您有所帮助。

    David。