This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25176J:需要更改 VCOLD 退出阈值

Guru**** 2614265 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25176J

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1465843/bq25176j-need-to-change-the-vcold-exit-threshold

器件型号:BQ25176J

工具与软件:

大家好、团队成员:
我想在现有设计中使用 BQ25176J IC、但发现我所使用的电池充电时不应低于10摄氏度、根据当前数据表、充电应持续到4摄氏度。 能否在 TS 引脚上添加下拉电阻器以将阈值更改为>10摄氏度? 如有可能、请分享相关数据。


谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Sujin

    关于您当前的 TS 引脚电路和 NTC、您能告诉我什么?

    最高充电温度是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bill:
    连接电池中 NTC 的 VCOLD 和 VHOT 值。
    最高充电温度为45摄氏度。 但如果我们能将其保持在40摄氏度以下、那就很好了。

    谢谢。

    e2e.ti.com/.../SDNT1005X103F3435FTFR_2D00_T-_2800_2_2900_.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Sujin

    我一直在研究使用外部电阻 Rs 和 Rp 来调整跳变点、但效果并不好。

    外部电阻器可以将跳闸点分散、但不能使它们更接近。

    您正在寻找10C 至40C 的充电范围、并且可能需要更改 NTC。