This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MC33063A:前馈电阻器

Guru**** 2606725 points
Other Parts Discussed in Thread: MC33063A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1466512/mc33063a-feed-forward-resistor

部件号:MC33063A

工具与软件:

您好!

我想添加前馈电阻器(如下所示的 R5)以处理频率和开/关时间、因此想知道前馈电阻器是否可以安全用于 MC33063A?  

此致、

Jayal

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jayal、

    您知道此器件没有固定频率吗? 如果要增加开关频率、为什么不减小电容器而不是添加电阻器呢?

    此致、
    Brigitte

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Brigitte:

    感谢您的快速响应、

    是的、我知道该器件没有固定频率。 不过、应该有一种方法可以计算工作频率?  

    此外、前馈电阻允许 通过修改 Ton 时间来修改电压纹波。

    此致、

    Jayal Pansuriya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jayal、

    工作频率取决于电感电流上升的速度、因此、如果开关电流不触发外部检测电阻设置的开关电流限制、除了该器件所显示的频率之外、实际上无法计算该值。

    该器件具有非常具体的功能。 如果需要将工作频率设置在特定范围内、建议使用具有固定频率的较新器件。

    此致、
    Brigitte