This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS74801:是否可以使用2个 TPS74801AWDRCR 通过并联两个器件来增加电流容量

Guru**** 2393725 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS74801

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1467385/tps74801-is-it-possible-to-use-2-tps74801awdrcr-to-increase-the-current-capacity-by-connecting-two-devices-in-parallel

器件型号:TPS74801

工具与软件:

您好、专家

是否可以使用 2个 TPS74801AWDRCR 通过并联两个器件来增加电流容量?

应该注意什么?

我们知道存在3A 选项。 但客户希望减少一些库存。

此致、

Jieyu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jieyu、您好!

    是的、您可以将它们并联以获得更大的电流。  您可以使用两种方法。  TPS74801没有 NR/SS 引脚、因此您无法将基准连接在一起、这通常是 LDO 使用方法1之间的主要误差源。  因此、对于该 LDO、我倾向于使用方法2。  

    方法1:镇流电阻器

    您可以向 LDO 的输出端添加串联镇流电阻器来增大电流。  这种方法的缺点是、您无法获得每个 LDO 的所有电流、并且镇流电阻器上会出现小压降。  我已经就此主题编写了新的全面配套资料、您可以在此处阅读更多相关内容:

    https://www.ti.com/lit/wp/sbva100/sbva100.pdf

    https://www.ti.com/lit/wp/sbva093/sbva093.pdf

    方法2:运算放大器和感应电阻器

    您可以在 LDO 前面添加一个非常小的串联电阻、并使用与 LDO 并联的运算放大器。  该方法使用1个 LDO 作为"主要"、所有其他 LDO 作为"次要"。  这解决了方法1的缺点、但该方法的缺点是您需要确保新循环稳定。  我们关于此参考设计的配套资料中没有相同的深度、但您可以了解此参考设计中的方法。  

    https://www.ti.com/lit/ug/tidu421/tidu421.pdf

    谢谢!

    Stephen