Thread 中讨论的其他零件:鳄鱼
工具与软件:
我们设计了一个半桥电路来驱动电感负载、并使用正弦脉宽调制(SPWM)信号来控制开关。 但在运行期间、在半桥开关时会观察到明显的噪声耦合到低电压部分。
该电路使用隔离式栅极驱动器 UCC21540AQDWKRQ1来驱动 MOSFET。 通过将三角波形与正弦基准进行比较来生成板载 SPWM 信号。 鉴于栅极驱动器提供的隔离、栅极驱动器高侧的任何干扰最好不影响低压部分。
尽管如此、在低压电源轨(5V 和12V)中检测到共模(CM)噪声。 噪声表现出大于45 MHz 的频率和大约3-4 V 的峰间幅度。 栅极驱动器的高侧由外部供电、但问题仍然存在。
对于此测试、直流链路电压设置为24VDC。 半桥的输出由 LC 滤波器进行滤波、得到预期的输出:一个12VRMS 交流信号。
请参阅随附的原理图以供参考

使用自举电路驱动半桥中的高侧 MOSFET。 在连接 Q18且 Q17未连接(NC)的情况下探测栅极电压时、观察到的行为如下所示。 您能否建议这种行为的潜在原因? 非常感谢您的见解。