工具与软件:
尊敬的德州仪器(TI)支持团队:
我正在为一个超小型卫星项目设计一个功率调节和分配单元(PCDU),并考虑更换两个部件 LTC4231 和 LTC4365 、与 LM5069 要实现两个不同的功能:
- 锁存限流器(LCL) :用于管理各种负载的配电。
- Kill-Switch 函数 :根据欠压(UVP)和过压(OVP)阈值通过 MOSFET 启用和禁用非稳压总线电压。
我对这种方法的可行性有以下疑问:
- 能够实现 LM5069 更换 LTC4231 和 LTC4365 是否要用于上述应用、尤其是在控制外部 MOSFET 以实现 KIL-Switch 功能的情况下?
- 对于 LCL 功能、请执行 PGD 引脚(引脚8) 是否可靠地指示了配电线路的开/关状态? 如果不是、您是否会推荐其他方法或组件来实现这种状态反馈?
- 的 LM5069 应用中使用过仿造产品? 如果是、您能否提供任何相关详情?
- 考虑我们的运行条件:
- 输入电压(Vin):22V 至34V
- 欠压保护(UVP):18V 至20V
- 过压保护(OVP):36V 至39V
- 辐射耐受性:总剂量15krad
您是否会为此应用推荐 LM5069? 如果没有、您会建议进行哪种测试来使其符合航天用途的要求?
您对这些问题的深入了解将非常有助于评估 LM5069对我们设计的适用性。
感谢您的支持、我期待您的答复。
此致、
高穆罕默德
EREMS 系统工程师架构师