This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC256404:Ucc256404未在满载条件下启动

Guru**** 2502205 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC256404

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1459120/ucc256404-ucc256404-not-start-with-full-load

器件型号:UCC256404

工具与软件:

在开始使用修改后的评估板 UCC25640EVM-20时遇到问题。 新变压器绕 至次级绕组至80V。 一次侧绕组与二次侧绕组匝数比为2、36、初始偏置绕组匝数比为11。

计算已附加。  

反馈设置为80V。

计算中的最大负载设置为4A。 变压器通过计算绕组。 初级电感为270uH。

当负载达到0.5A 时可以上电。 启动后、负载可以增加到4A。

当负载高于0.5A 时、上电不起作用。

计算中有什么不好?

e2e.ti.com/.../UCC25640x-Design-calculation_5F00_80V_5F00_4A.xlsx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Andrej:

    控制器可能在上电期间达到 OCP。 您是否可以尝试减小 ISNS 电阻值?

    此致

    Manikanta P

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我将 Risns 从133降低到900 R。系统开始加载1A、但只能加载一次。

    以下是 负载启动后的 TP20点电压(ISNS 中的电压) 1A:

    关闭并再次打开电源后、系统不会启动、它会每秒钟尝试启动一次、并且 P20电压为:

    TP20的电压电平相同。

    但是、我接下来发现:当我使用电阻器手动放电375V 输入(来自 UCC 28064EVM-0040)、然后上电时、系统会再次启动。 §的问题是、输入直流375V 在断电后未放电、并且当其未放电时、UCC256404不会启动。

    这是系统启动时在引脚 BLK 中进行的测量:

    以下是电源重启且系统未启动后的 BLK 引脚:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您提到0.5A 可以加电。 您能否与修改后的电路板共享 Vout、sw、isns、VCR 的波形? 除了变压器之外、您还更改了哪些其他元件? 您能否分享修改后的原理图?

    您是直接从直流输入为 LLC 供电还是使用 PFC EVM 供电?

    此致

    Manikanta P

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这里是电压波形、  

    对于所有测量、输入为交流130 V、但测试范围为65至240V。  

    1.空载(输出端为10k 电阻)

    输出电压86V

    BLK:

    VCR:

    BW:

    LL/SS:

    ISNS:

    2.第一次启动( UCC 28064EVM-0040放电时的 PFC)、系统正确启动:

    负载80 Ω(1A)

    输出电压86V

    BLK:

    VCR:

    BW:

    LL/SS:

    ISNS:

    3、交流电源开关关闭和打开,( PFC 未放电),未启动

    相同的负载- 80 Ω(1A)

    输出76V

    BLK:-奇怪,信息 IB bottim 在点4.

    VCR:

    BW:

    LL/SS:

    ISNS:

    4.当交流重新启动并测量 BLK 时-示波器探头连接到 TP16时、系统在负载为1A 时正确启动:

    BLK:

    当探头连接到 TP16时、系统每次从交流电源开/关开始启动。 无需 PFC 放电。

    后续测量:

    在 Excel 计算中、BLK 感应电阻器的计算结果为45.89k。在评估板中、这些测量结果是 R37 - BLK 感应电阻器41、2K。以上测量结果是使用电阻器 R37 - 41.2 k 得出的

    我尝试将 R37更改为45.8k、都没有任何效果。 然后将 R37更改为39k、无影响。 在交流电源关闭/打开后、其测量值与中的测量值相同。

    在最初的中、 UCC25640EVM-20仅将 Risns 从133 Ω 更改为90 Ω。 (在 Excel 计算中、建议使用75 Ω)。

    无其他更改。  

    当然、变压器是定制的、但缠绕在原始磁芯上、反馈电压调节到80V。  在 TP6和变压器的引脚2之间添加了谐振 LR 线圈。

    附加了带有计算的最后一个 Excel 文件。

    e2e.ti.com/.../UCC25640x-Design-vypocet_5F00_80V_5F00_4A_5F00_2nd.xlsx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Andrej:

    我在捕获中看不到输出电压波形。 您不应使用与 EVM 相同的反馈结构、因为并联稳压器的绝对最大电压低于输出电压。

    您应该连接额外的齐纳二极管来降低并联稳压器上的电压

    请参阅此原理图中的反馈结构: PMP40379参考设计| 德州仪器 TI.com

    此致

    Manikanta P

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我有随附文件中的反馈。

    e2e.ti.com/.../feedback_5F00_80.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是包含所有信号(FB 和 Vout)的测量结果。 (以上测量值已将 oscilo 设置为 AC、信号晶片也不清楚。

    以下是信号设置为直流的新测量值。Vout 探头为1:10。

    第一次测量在交流电源首次启动后、第二次测量在交流重新启动后。

    e2e.ti.com/.../measuring_5F00_ucc256404_5F00_1A_5F00_load.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Andrej:

    正如我在前面的回答中提到的、您应该修改反馈结构、使并联稳压器上的电压不会超过其最大电压。

    此致

    Manikanta P

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好。 仍然没有效果。 我通过这创建反馈你的方案: https://www.ti.com/tool/PMP40379。 它适用于+-42V、我需要80V、然后我不对其进行切换、当我连接到输出和输出接地时、它将输出设置为84V。

    空载时、系统启动、输出84V。

    当负载为1A 时、反馈为:

    和光耦合器输入(二极管阳极)相同、但最大振幅为11V:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Andrej:

    您能否 与我分享修改后的反馈结构?

    此致

    Manikanta P

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../feedback_5F00_zener.pdf

    连接到 FB 分流器的齐纳二极管应为8.2V、因为 UCC256404中的 RVCC 为13V、但我认为这不是我本例中的主要问题。

    以下是一些引脚上的波形、从负载开始(仅10kOhm)。 任何启动负载都会导致系统无法启动。 但变压器 发出的波形是线性调频脉冲且很热。

    BLK:

    VCR:

    BW:

    LL/SS:

    ISNS:

    FB:

    VOUT (1:10):

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Andrej:

    您需要将一个电阻器与齐纳二极管串联、如下所示。

     

    此外、在原理图中将 C207替换为0.01uF、将 R295替换为33k。

    此致

    Manikanta P

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我更改了 R295、C207并按方案添加了10欧姆电阻器。

    系统在负载高于10 0.5A 时不启动。 从无负载开始时、我可以将负载增加至2A。

    问题是、使用此反馈时会产生变压器线性调频脉冲、并且谐振 Lr 和 Cr 很热。

    在随附的文件中、是负载为0至2A、步骤0、5A 时的完整测量

    e2e.ti.com/.../mesurement_5F00_ucc256404_5F00_zenerfb.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Andrej:

    由于您只使用单个通道、因此我无法从您共享的波形进行调试。

    如果您使用4个通道(HS、ISNS、VCR、Vout)捕获波形会更容易。

    我建议增加 LL/SS 电容值以增加启动期间的开关频率。

    此致

    Manikanta P

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这里有4个通道、Vout 是额外的、它不是位于同一个接地端。 LL/SS 电容现已更改、我将立即进行更改。

    e2e.ti.com/.../mesurement_5F00_ucc256404_5F00_zener_5F00_fb_5F00_combined.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    将 C36 (Css)更改为100nF 后

    e2e.ti.com/.../mesurement_5F00_ucc256404_5F00_zener_5F00_fb_5F00_combined_5F00_C35.100nf_5F00_Load1A.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Andrej:

    您是否能够将软启动电容进一步增加到1 μ F。

    此外、您能否告诉我触发了哪个故障?

    请参阅应用手册的启动指南以找出故障: UCC25640x LLC 谐振控制器功能简介概述和启动指南

    此致

    Manikanta P

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    增加 START 电容器会有所帮助-现在我可以从2安培的负载开始。 但从周期开始仍会出现问题-关闭 PFC EVM 的电源并再次打开、但无法启动。 使用10k 电阻器手动加载 PFC EVM 输出并重新启动 PFC EVM 电源后、将启动。

    以下是断电/上电后的启动序列:

    黄色- BLK

    蓝色- LL/SS

    红色- VCR

    绿色- ISNS

    这与电源开关关闭后和几分钟后启动时的情况相同。

      

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Andrej,

    您指的是哪种 PFC EVM?  

    我觉得这种沟通的效率越来越低。 我是否可以建议您通过电子邮件联系我们当地的 FAE 并发送给我们?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在对话开始时、我写道、PFC 使用的是  UCC 28064EVM-0040。

    但我认为主要问题已经解决、我可以从满载开始、在运行中更改负载没有问题。

    我需要在第二个问题 上的帮助,我上面也描述了。 使用上文推荐的反馈时、谐振 线圈和电容器的温度会升高。 负载2A 谐振线圈在15分钟内从20增加到80 °C、谐振电容器从20增加到60 °C。

    从77V 到79V、输出电压也在 slowôy μ V 之间上升。

    使用正弦反馈类型2时、温度升高没有任何问题。   

    有什么针对使用的谐振线圈的建议吗?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、我看到 PFC 信息被埋在早期的谈话中。 由于这个线程越来越长、其他人很难掌握所有细节、因此我建议联系我们当地的 FAE。

    我建议检查开关波形、看看峰值电流是否达到变压器饱和区域。 可能反馈决定了突发模式而不是正常模式、这会导致更高的开关电流。 我在前面的对话中不知道您的变压器规格、因此我不推荐要更改的内容。