工具与软件:
嗨、团队:
我们想知道 Bq76952中是否存在任何特性、在该特性中、AFE 可以在一段配置的时间后通过警报引脚或任何其他机制定期中断/唤醒主机处理器?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好 Sourcabh、
AFE 中没有通过警报引脚实现的特定功能、但是、可能有一些权变措施来实现您所要求的功能。
1.一种可能的方法是使用主机看门狗保护(HWD)来触发故障、ALERT 引脚可以使用该故障来中断 Safety Status C() . 当一个可编程延迟 HWD_DELAY 内未接收到通信时、就会发生 HWD。 您可以在0秒至65535秒之间以1秒的步长对延迟进行编程。
通常、当触发 HWD 时、它会关闭 DSG FET 和 CHG FET、并且可能会禁用/切换 REG1和 REG2 LDO。 除非需要、否则您需要在触发故障时禁用这些影响。 对此进行了更详细的介绍 第5.2.16节主机看门狗保护 技术参考手册(TRM)的一部分。
2.另一种只能在睡眠模式下使用的可能方法是根据需要调整 ADSCAN/FULLSCAN 测量时序、从而在所需的时间内完成测量后能够通过 ALERT 引脚触发中断。
当完成单次 ADC 扫描时设置 ADSCAN、当完成一整套测量时设置 FULLSCAN (这可能需要3个循环来完成)。 测量环路的速度可通过控制 Power:Sleep:Voltage Time 从1秒到255秒的间隔时间。
图3。 睡眠模式测量环路 在 提高电池监测系统中的电压测量精度 应用手册中、显示了如何在睡眠模式下完成测量循环。 第10.1.1节"电压测量计划" 中的 描述更详细地解释了测量计划。
此致、
Alexis