This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25622E:VREG 最小值

Guru**** 2511415 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25622E

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1468108/bq25622e-vreg-minimum

器件型号:BQ25622E

工具与软件:

对于 BQ25622E、根据数据表、VREG 电池电压充电阈值可设置为3.5V ~ 4.8V。

当处于 PREWARM 温度范围内时、可以使用 TS_VSET_PREWARM reg 将 VREG 从 VREG-100mV 调节到 VREG-300mV。

这在最低 VREG 设置下都能正常工作吗? 也就是说、如果我们设置 VREG=3.5V、然后以 VREG-300mV 进入 PREWARM 状态、batt VREG 是否会下降并正确调节到3.2V?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Peter:  

    是的、当处于 PREWARM 温度范围且 VREG = 3.5V 且 TS_VSET_PREWARM  = VREG-300mV 时、VREG 可适当调节到3.2V 。  请注意、VSYSMIN 设置必须降至小于3.2V 的值、以允许器件正确终止充电。  

    此致、

    Garrett